This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4992:建议替代 ONSEMI MC33079DR2G

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9164, OPA4992, TLV9364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201242/opa4992-suggest-replacing-onsemi-mc33079dr2g

器件型号:OPA4992
主题中讨论的其他器件:MC33078、 TLV9164、 TLV9364

大家好、

有没有更好的建议来替换 MC33079DR2G?

e2e.ti.com/.../MC33078_5F00_D_2D00_1811153.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    OPA4992似乎是 MC33079的最佳竞争对手。 下面是一个比较表。 如果考虑成本、请考虑使用 TLV9364、或者如果不需要30V 电源、也可以将成本降至 TLV9164。

    ►器件型号 OPA4992 MC33079
    这种规格 幻灯片 等
    通道计数 4. 4.
    与范围间的关系 2.7V 至40V 10V 至30V
    GBW (MHz) 10.6. 16.
    µs 率(V/μ s) 32. 7.
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 1. 2.5.
    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC) 0.25 2.
    轨到轨 输入、输出 否
    IQ 典型值(mA) 2.4. 2.1.
    Vn (nV/√Hz) 7. 4.5.
    ISC 典型值(mA) 65 37.
    偏置电流(典型值)(pA) 10. 300000
    工作温度(°C) -40至125 -40至105
    提供的封装 SOIC-14、TSSOP-14 SOIC

    此致!
    Jerry