This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA992:关于为 TIA 提供偏置的建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2810, OPA355, ADS7961, OPA992, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1197893/opa992-suggestion-about-provide-bias-for-tia

器件型号:OPA992
主题中讨论的其他器件:ADS7961LM7705、OPA2810、OPA355

在我们的设计中、我们有16个通道并连接到 ADS7961、如下图所示:

我阅读这里的光电二极管 TIA 设计:

https://www.ti.com/lit/pdf/tidu535

关于 此处的偏置(偏移)网络:

由于  16个通道将有16个(R2、R3和 C2)、

我们希望减少 R2、R3和 C2的量。

我的想法是这张图片:

通过缓冲器、为每个通道设置1个偏置网络的电源平面。

 该解决方案是否糟糕?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:

    当然可以这样做、尽管每个 TIA 只节省两个电阻器? 但在任何情况下、您都需要将 OPA992的输出与 TIA +输入端的去耦电容器提供的容性负载隔离。 此方法的优点是所有 TIA 都可以看到完全相同的偏置电压。 缺点是 TIA 的敏感且易受攻击的+输入不再会看到直接和最接近 OPAMP 的短路接线、而是将大部分被拉开的接线扩展到16个通道。 这使得偏置线路对 EMI 非常敏感、并且简单的去耦电容器可能不足以保证正常运行。 您需要再次在每个 TIA 的+input 处添加一个电阻器、以与+input 处的去耦电容器组合形成一个低通滤波器。

    但还有另一个问题。 如果您需要超高精度、则应以零偏置运行光电探测器。 对于高精度光电探测器、所有规格通常在零偏置条件下给出。 零点偏置将引入额外的误差。 因此、我会将每个 TIA 的正输入端直接连接到 OPAMP 和信号接地(无论如何都是尽可能降低 EMI 的最佳方法)、并会使用大约数百 mV 的小负电源电压为 TIA (以及最终的以下运算放大器)供电。 LM7705可能会很有用。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Kai Klaas69:

    很抱歉这个回复太晚了。

    我总结一下:

    tidu535 表示运算放大器需要在 V+处提供一点点正偏置、因为如果 VI 过小而无法跨过 GND、那么 OPA 将在其负电源附近"饱和"

    当我为 OPA 提供双电源轨(Vs+/Vs-)时、也许我可以克服这个问题。

    或者如果我仍想使用单端实现 TIA、那么添加 LM7705是您所提到的理想选择

    您是否建议使用"电压基准"为 OPA 的 Vs-提供负偏置、并为光电二极管提供负偏置、而不建议使用"稳压器"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:

    因为我不知道您的电路、所以没有简单的答案。 但请记住、ADS7961只能承受-0.3V 的最大负输入电压。 因此、OPA2810和 OPA992的负电源电压超过-0.232V (LM7705)可能不是一个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai Klass69:

    添加电路。

    关于积分器和 LPF、我尚未确定电阻器和电容器的值。

    我在思考我的设计时发现、OPA355无法输出负电压。

    向 OPA2810和 OPA355的 Vs-添加-2.5V 仅是为了满足 OPA2810的最小 Vs 轨(4.75V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dewei:

    OPA355不支持7.5V 电源。 5V -[-2.5]= 7.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@ron Michallick

    感谢您的关注

    我要将 OPA355的 Vs+连接到+4.5V。