This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM119QML-SP:晶闸管结构可能影响 SEE 性能

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201186/lm119qml-sp-thyristor-structure-may-affect-see-performance

器件型号:LM119QML-SP
主题中讨论的其他器件:LM119

大家好、

在该电路中、该器件是否有任何晶闸管结构? 因为我的客户担心晶闸管结构会影响单粒子效应。 他搜索的原因是、看到我的客户提到的数据并不符合实际使用的条件。

此外、我们是否有此器件的 SEL 数据?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shunsuke:

    不确定器件内是否专门构建了"晶闸管"、但可能存在类似的堆叠结。 我会向专家核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    LM119采用典型的结隔离双极工艺、没有 CMOS 产品中的晶闸管或 SCR 结构。  单粒子锁定机制会意外发生。  通过搜索"支持候选 NASA 计划的单粒子效应质子和重离子测试结果"、可以找到由 NASA 完成的 LM119 SEL 测试。   请注意、通过互联网搜索或搜索 IEEE Xplore 可找到其他 LM119 SEE 测试数据。