This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2375:OPA2375IDR 建议替代 ADI AD8606ARZ

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2392, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201240/opa2375-opa2375idr-suggest-replacing-adi-ad8606arz

器件型号:OPA2375
主题中讨论的其他器件: OPA392、OPA2392

大家好、

是否有更好的建议来替换 AD8606ARZ?

e2e.ti.com/.../AD8605_5F00_8606_5F00_8608_2D00_1716254.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kevin:

    AD860x 在25°C 时的最大偏移为65uV、在25°C 时最大偏移为500uV。 在替换 AD 部件时、精密放大器可能会有更具竞争力的器件。

    我将根据他们的器件建议、将螺纹重新分配给精密放大器。

    谢谢。

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    OPAX392 (目前为 OPA392和 OPA2392)将显著提高 Vos、噪声、BW、IB 等方面的性能、并且 OPAX397将是成本更低且偏移稍高的版本。

    但是、我们尚未发布采用 SOIC 封装的 OPA2392。  下一个最佳选择是 OPA2325ID、该器件的竞争对手也非常好。  它具有更高的失调电压规格。 在中共模时、但整个共模范围内的总失调电压较低、请参阅以下内容:

    如果您现在需要已发布的器件、我会使用 OPA2325ID。  如果您对 OPA2392ID 器件感兴趣、我可以向团队查询该器件的时间表。

    此致、
    Mike