This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2348:运算放大器输出错误

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01513, OPA2348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201345/opa2348-operational-amplifier-output-error

器件型号:OPA2348
主题中讨论的其他器件:TIDA-01513

您好、E2E 专家!

你好。

我对参考设计 TIDA-01513有一定困难-这是泄漏检测系统模拟带低压 GND 的高压电池的正电极接触的结果(如图2-9所示)
我尝试验证计算表3-2中的结论(表3-2中的 Riso=0)

由于运算放大器的 IO 和 IB 导致的误差仅是流经反馈电阻器时的压降、我认为当2个继电器闭合时、V_NEG = Vref+(Vref+HVbatt)/Rn * RF/Rn、下面是我的电流等效模式和计算过程 (考虑到 Vos 效应)。

如上图所示、我的计算结果与 TI 表3-2 100V 系统所获得的 V_Neg 不同、我想知道 为什么...

希望有人能告诉我如何计算一个运算放大器的最差输出、或者告诉我上述计算出的问题、谢谢你们。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不这么认为。

    它就像一个电池、其两个电池极连接到一个电阻负载、其中的负载等于"Rp + Rn"。 因此、流经"Rp"和"Rn"的电流是偏置的

    HV /(Rp + Rn)。

    这是也流入和流出运算放大器的虚拟接地并进一步流经反馈电阻器"RF"的电流。 因此、以下条件是有效的:

    Vpos = Vref -高压/(Rp + Rn) x 射频

    VNEG = Vref + HV /(Rp + Rn) x RF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参阅此仿真:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我认为将100N 电容器(C16和 C18)直接从 OPA2348的输出连接到信号接地不是一个好主意。 这真的很好。 C7的情况也是如此。