This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902B:静态电流测量

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201261/lm2902b-quiescent-current-measurement

器件型号:LM2902B

大家好、

我的客户正在验证 LM2902B、但遇到异常的静态电流测量值过大、测量值为750uA、但 标称静态电流为300uA。 您能帮助检查这个问题吗,测量模型如下所示,请确认 这是正确的测试方法?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件 µA 四个×器:4 µA 240 μ A = 960 μ A。