This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9041:低功耗设计/策略?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201091/tlv9041-low-power-design-strategy

器件型号:TLV9041

团队、

我们是否有一些应用手册介绍了用于低功耗应用的 OPA 策略?

到目前为止尚未选择 OPA、但在用例中、OPA 需要每125ms 运行0,5ms。 它应在其余时间处于低功耗状态。
运营的最佳策略是什么?
   每125ms 上电/断电一次?
  或者更改为选择低功耗 OPA 并保持常开?
  或者在 OPA 之前有一些前端、以每125ms 在高阻抗和信号之间切换0.5ms?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber、您好!

    这在很大程度上取决于应用和电路、无法提供简单的答案。

    请提供更多详细信息。

    我倾向于采用低功耗设计、但将运算放大器永久开启。 开关电路通常会出现充电和放电问题。 只考虑去耦电容器(或交流耦合电容器!) 必须每秒充电八次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anber、

    Kai 在电容充电和放电方面非常重要。 这有时会导致关断模式节省的功耗无法有效地降低系统总功耗。  

    理解电源含义的理想方法是仿真或基准测试预期的电路。  

    在低功耗内容方面、Daniel Miller 和 Carolina Walter 编写了一个关于使用低功耗放大器进行设计的优秀博客系列:

    低功耗博客

    该系列的第三部分介绍了与支持关断功能的放大器相关的节能情况。  

    125ms 对于开关来说似乎是合理的。 TLV904xS 可能是一个不错的选择、具体取决于放大器的配置。  

    当然、放大器从器件使能信号启动到稳定线性放大器输出之间会有延时时间。 这个延时时间都会受到与放大器相连的因素的影响。

     如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    雅各