This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:需要 IBIS 模型文件

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1201042/lm258-require-ibis-model-file

器件型号:LM258

您好、专家!

我们的客户请求我们是否可以提供 LM258DR/LM258ADR/LM358DR 的 IBIS 模型文件。 如果是、请在正常且可用的情况下在此处分享。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    作为一个完整的模拟芯片、不存在用于 LM258的 IBIS 模型。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、  

    正如 Kai 提到的、由于 LM258是一款模拟器件、因此该器件没有 IBIS 模型、因为它通常用于数字电路。 我们在 产品页面上提供了 PSpice 和 TINA 模型。

       

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley