This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S328:内部开关的使用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2328, OPA3S328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200779/opa3s328-internal-switch-usage

器件型号:OPA3S328
主题中讨论的其他器件:OPA2328

您好!

我目前将 OPA2328设计到电路中、需要两个漏电非常低的模拟开关。

由于 OPA3S328本质上是具有模拟开关的 OPA2328、因此我对使用这些低泄漏开关非常感兴趣。

除了刻意不基于开关输入来禁用放大器之外、在 OPA3S328中使用模拟开关来实现与放大器本身无关的功能是否存在任何问题?  我想,它们不是以任何方式相互交织的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    从开关控制的角度来看、正如您正确提到的、用户必须确保设置 SELA1、SELA0和 SELB1、SELB0、确保启用放大器、如表5-2所示。  显示了特殊模式 SELA0 = SELA1 =高电平、其中 一个或两个放大器可设置为断电。

    请注意、OPA3S328开关将展示 先合后断开关 µs、这意味着当编程到不同的位置时、前一个开关不会更改为高阻抗(打开)状态、直到另一个开关在两个开关都闭合时以典型的2 μ s 延迟闭合。 这些开关用于更改放大器上的反馈元件、因此当在开关增益跨阻配置中使用开关时、该特性可防止放大器以开环状态运行。

    这与具有相反特征的标准多路复用器不同 先断后合开关 因为在标准多路复用器应用中、用户希望避免短接两个不同的通道。

    谢谢、此致、

    路易斯