This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1400-Q1:需要应用手册

Guru**** 2385530 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1400-Q1, AMC1400, AMC1411, INA149, OPA210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198262/amc1400-q1-application-notes-required

器件型号:AMC1400-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1400AMC1411INA149OPA210

您好、TI 团队、

您能否澄清以下几点、

1.分享局部放电测试细节、测试标准和测试程序。

2.我们应该使用 AMC1400-Q1进行电压测量应用、分压器网络的细节如下所述?  

A)这是7nos 电阻器将串联、Ra、Rb、Rc、Rd、 Re、Rf、Rg、Rh。

b)在这种情况下、Ra=rb=rc=re=rf=rg=rh=470k、Re=分流 电阻器。

3. MTBF、MTTR 数据

4.是否更换 ACNT-H79A 系列? 如果是、请发送可比数据和应用手册。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Logesh。

    PD 测试的详细信息可在 AMC1400-Q1数据表第6页的视在电荷条目中找到。  有关测试方法的更多详细信息、请参阅 本应用手册。  您的电阻串是人们使用 AMC1400的一种非常典型的方式、我们有另一份应用手册《使用 分离电阻器方法进行电压感应》、 您可能会对此很感兴趣。  MTBF 详细信息可在此页面上找到: MTBF/FIT 估算器 在器件型号窗口中输入 AMC1400、然后从搜索结果中选择-Q1版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom Hendrick 先生:

    感谢您的答复。 我将查看您的数据、如果我想使用 AMC1400、请告诉我要实现的任何其他电路。 另外、您能否推荐一些其他解决方案、用于测量具有18kV 隔离的电压以及对 AD629和 OP27G 等效的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下具有0-2V 输入范围的 AMC1411。  您可能会发现 INA149和 OPA210也适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将查看 AMC1411。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已经测试了 AMC1411器件、当增加到超过0.82mVrms 时、线性度不佳。

    请帮助我旋转、我的输入信号将为0至1.25Vrms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供所见内容的原理图?  AMC1411是单极输入器件、是否施加具有一定失调电压的交流信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、AMC1400-Q1是 ACNT 系列的替代产品吗? 同样在我的最后一个问题中、您建议 将 OP210作为 OP27G 的替代方案、不幸的是、摆幅电压是+/-0.6V、因此我们需要+/-10 到+/-11V。 请提供任何其他采用 SOIC 封装的精密、低功耗、单通道运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、我们将在+HV 和-HV 上施加2000VAC/200VDC、并测量 Rd 和 Rd'上的信号。 如果有任何设计限制、请告知我们。 此外、我们需要8.2乘以增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待回复。 请做必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA210的输出可能在电源轨的+/-0.6V 范围内摆动。  假设您采用+/-15V 电压供电、它可以轻松地从+/--10摆动至+/-11V。