This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:是否差分输入电压真的只是+/-1.5伏特。

Guru**** 2821165 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4141, THS4131, THS4151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200780/ths4131-is-the-differential-input-voltage-really-just--1-5-volts

器件型号:THS4131
主题中讨论的其他器件:THS4151

我希望用一个更安静、更低功耗的放大器替换 THS4151。 在我看到差分输入电压限制之前、ths4131似乎一直很完美。 THS4141和 THS4151的最大差分输入电压为+/-6伏。 超过 THS4131的1.5伏限制会产生什么后果? 您能为 THS4151推荐一个替代器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆·晨间

    您正在查看 ABSMax 表以了解故障情况、通常输入 DIFF V 由反馈环路驱动。  

    1.5V 听起来就像在 THS4131输入端使用保护二极管、如果非常硬过载、差分输入 VID 将被限制到该值。 THS4151中的6V 听起来像是输入级 Vebo +一个二极管、无论如何都不想这么做。