This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:增益错误

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199636/ina225-wrong-gain

器件型号:INA225

团队、您好!

客户正在其中一个设计中使用 INA225电流检测放大器、并请求我们提供支持、以澄清以下几点。  

 问题:需要通过设计将增益设置为100V/V。 但实际上观察到超过300V/V 的增益。

 用于电流检测和增益的20m Ω 电阻器设置为100V/V

  1. 观察到的负载电流为155mA 峰值。 根据计算设计、应该得到310mV 峰值输出、具有20m Ω 电流检测电阻器和100V/V 增益
  2. 但观察 INA225输出端的1V 电压、此值似乎约为322V/V 增益。
  3. 下面是设计、负载电流和输出电压波形。 请求审核其中的内容并 分享此不匹配的可能原因。 R81和 R84已安装、R82和 R83未安装、用于选择100V/V 的增益

谢谢、Shinu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHINU:

    在任何情况下、R85 = 100R 都太小、结合 C58 = 100N 的容性负载会导致稳定性问题。 将 R85至少增加到330R:

    e2e.ti.com/.../shinu_5F00_ina225.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    我总是同意 Kai 的说法。  如果这不能完全解决问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kai:

    感谢您的回复。

    这是否真正归因于输出端的 RC? 我在数据表中看到了以下对我来说不清楚的声明。

    使用20m Ω Rsense 时、Rsense 上的电压将小于10mV。 这会导致问题吗?

    低偏移、零漂移架构和精密增益•可编程增益:值可在分流器上的最大压降- G1 = 25V/V 低至10mV 的情况下进行电流检测、而–G2 = 50V/V 可在整个工作温度范围内保持非常高精度的测量。

    此致、

    托马斯·简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我可以看到在输出端观察到的1.020V 与我在设计中设置的10mV*100V/V 增益密切相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    输出阻抗可能是问题以及驱动容性负载的能力。  当您增加串联电阻时、电容负载可以看到输出在较低频率发生变化。   

    数据表中的说明旨在使您意识到低 Vos 和低漂移特性、您仍然可以实现高精度测量。   

    我们有一些有关以下输出阻抗的文档。  放大器器件上还有更多内容、但您需要处理的 CSA 有一点不同、因为它们已经具有闭环、因此我通常不会指出这些材料以避免混淆。  

    https://www.ti.com/lit/an/slya029/slya029.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf

    您是否尝试过更改电阻?  这是否解决了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    此外,我可以看到在输出端观察到的1.020V 与我在设计中设置的10mV*100V/V 增益密切相关。

    这与你在原帖里所说的话相矛盾。

    我认为此问题的根源在于输入信号远不是简单的直流信号。 由于电容负载引入的不稳定性导致交流信号发生剧烈变化、再加上输出振铃、因此无法确定电路的增益。

    那么、为何不通过分流器传输直流信号呢? 这样、您可以立即查看电路的增益是否正确。