This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:THS4521

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200251/ths4541-ths4521

器件型号:THS4541

THS4541运算放大器的最低输入电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯瓦尔、您好!

    THS4541没有最小输入信号。 这一切都取决于您的信号可承受的 OPAMP 噪声大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Esswar:

     您是否参考了器件的输入电压范围? 这将取决于电源配置。 以下代码片段来自 THS4541数据表

     该规格是指直接在放大器输入端施加的电压。 RG 电阻器上可能存在更高的电压; 可以使用产品文件夹的"设计与开发"选项卡中的模型/仿真来确定您的输入范围以及 Kai 的噪声建议。   

    谢谢!

    SIMA