This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:差分阻抗100 Ω 输入

Guru**** 2505855 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1198004/lmh5401-differential-impedance-100ohm-input

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我使用 TINA-TI 测试了 D/S 图57 (Gain4)。
如果差分信号源的输出阻抗= 0欧姆、则输出将为增益4。
我们的客户将差分信号源的输出阻抗设置为100欧姆、如图57中所示。
这是很自然的、但仿真会降低增益。

在实际示例中、它们的信号源也是100欧姆差分电阻。

是否可以设计图57中所示的实际机器?
客户打算将其 Rg = 49.9 Ω 更改为0 Ω、因为仿真会降低增益。
由于此方法与常规设计不同、TI 能否给我一些建议?

e2e.ti.com/.../LMH5401-_2D00_-23_2D00_02_2D00_20.TSC

此致、

广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi:  
       是的、如果您具有理想的 100欧姆输出阻抗但 Zo 随频率变化、它的工作方式与仿真方式相同。 我建议与客户核实他们的来源是什么以及他们的工作频段范围是多少?  

    此致、
    赫鲁日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HruDay-San:

    很抱歉这么晚才回复。
    我没有正确理解阻抗的频率特性。

    向客户解释您的回应后、此查询已得到解决。

    此致、
    广志