This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481:如何使用高侧 LMP8481测量高电流?

Guru**** 2796695 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1192070/lmp8481-how-to-measure-high-current-with-lmp8481-on-high-side

器件型号:LMP8481

您好、专家!

向 CX 寻求有关此查询的帮助:


Rsense = 0.03 Ω

如果我尝试第一个0.03欧姆的 Rsense、12v 电源、以及低于0.5A 的负载电流、则可以根据以下公式获得预期的 LMP Vout:
VOUT =(VRSP–VRSN)* AV)+ VREF。

那么、当我将电源更改为42V、负载电流为2A 时、我得到了一个恒定的错误 Vout、即1.67V、但背后的预期 Vout 是6V、原因是什么?

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    可帮助回答问题的人?  VREF 的输入。  您能否展示它是如何驱动的。  "正确"条件的输出是什么?  在42V Vcm 和0.5A 时输入输出是否看起来正确?

    原理图有助于找到问题的根本原因。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的指导。

    VrefA 和 VrefB 接地、仅测量正电流。 该电路在仅打开12伏电源时提供正确的 Vout 和0.2A 负载电流。  电源至42V 和2A 负载电流、则 Vout 获得的恒定误差值为1.67V。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artzy、

    您正在使用什么增益? 我希望如果您在输出正确时为我提供该输出、则可以获得该增益。   输出连接到了什么。  它有负载吗?  它是电容式的吗?  他们是否尝试过其他负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Javier。

    我们使用100增益放大器。 放大器增益不能通过外部输入电阻器更改。 当直流电机由12v (稳压器电源)和0.2A 负载供电时、获得正确的输出电压。 如果电源切换到42V 锂电池和带电池充电器(感性负载)的2A 负载、则会获得1.67V 的错误恒定 Vout、但它显示的是0.06V 的正确 Vsense。

    以获得进一步支持。

    73、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    在电感负载期间、输入是否急剧变化导致输入超出绝对最大电压额定值?  连接到了什么输出。  1.67V 听起来很有趣、因为它接近3.3V/2、就像被钳位到该电压一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    星期一快乐!

    如果锂电池的电源电压为42伏、我们如何才能超过绝对最大电压? VOUT 直接连接到万用表以测量电压。 3.3V 输出电压是否有任何关系?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我尝试提供调试指导、因为从我的经验来看、器件通常不是故障。  我认为输出是通过某种方式进行钳制的。  您的电源电压是多少?  提供尽可能多的信息、因为这将帮助我提供更多指导。  电池的电压是否与 VCC 引脚相同?  如果您说在输出端连接到万用表、则表明输出端存在任何电阻电容。  该器件的输出电容驱动能力很低、可能需要添加隔离电阻器。  3.3V 只是电路中正常的电压、因此可疑的是输出一直处于类似3.3V/2的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    锂电池的电源电压为42V。 VCC 和电池电压相同、VrefA 和 VrefB 接地、Vout 直接连接到万用表、它们之间没有其他连接。
    钳制 Vout 的条件是什么?

    0.1 μF μ F 旁路
    VCC 和 GND 引脚之间的电容器。

    谢谢。此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我假设 LMP8641器件之外的某个器件来钳制 Vout 电压。  另一次尝试是在到达仪表之前放置一个电阻器(1kΩ)。  如果容性负载过高、可能会影响输出。  除此之外、我不知道这可能是什么原因造成的。  他们是否尝试过多种器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Javier。

    我们没有使用任何容性负载、但在使用1k 隔离电阻器 Vout 钳位到 Vout 1.67V 后、我的问题仍然存在。 我们的负载是电池充电器(电阻负载)。

    还有其他想法可以解决这个问题吗?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    对此、我将深入了解其他方面。  让您在一两天内知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    期待您对此问题的答复。 客户希望分享此跟进:

    我们依靠 TI 来提供可满足我们需求的高质量产品、而 LMP8481却没有达到这些期望、我们对此感到失望。 我们在 BMS (电池管理系统)中使用 LMP8481来进行电流检测、这是我们产品的关键组成部分。  我们希望在未来两周内交付该产品、要做到这一点、我们需要尽快与 TI 专家一起使用 LMP8481解决问题。

    我们非常感谢尽快解决这一问题。 但是、如果问题无法解决、您可以推荐我们可以改用的另一种 IC 吗?

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我不知道信息量问题的根本原因是什么。  即使我建议我们不知道根本原因的部分。  我不认为器件是问题所在。  您能否获取该器件并从其系统中对其进行测试以进行验证?  如果我们放置另一个器件、则问题可能会继续存在。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的支持。

    现在、客户提供了一些有关将电源从12v 更改为42v 的更多信息
    已将放大器增益从100%更改为50%、他们确信我们使用的是 LMP8481MM-H
    100%增益。 那么如何将增益从100%降低到50%呢?

    它们的测试用例如下所示
    测试案例|测试案例||
    (RS=0.01667、VS =42、G=50%)(Rs=0.01667、VS =12、G=100%)

    VOUT | CURRENT (measured)| LOAD CURRENT Vout | CURRENT (measured)| LOAD CURRENT

    1.54V 1.847630474A 2.5A 3.3V 1.979604079A 2A
    2.46V 2.951409718A 3A 4.2V 2.519496101A 2.5A
    2.84V 3.407318536A 3.5A
    3.22V 3.863227355A 4A
    4.04V 4.847030594A 5A

    感谢您的帮助。 谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    请帮助我更清楚地理解这一点。  我想我需要一个实际的原理图和布局来尝试确定问题。  您还能否让它们为 Vout 低于1.54的"合格数据"提供他们期望此器件正常工作的数据。  当我分离下面的数据时、它看起来不正确。  我认为标头中有错误。

    我没有获得足够的信息来调试此问题。   他们是否尝试过多个器件?  它们是否都具有相同的行为?  正如我之前所说的、更多信息将有助于找到根本原因。  他们是否验证了 LMP8481的输入电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaiver。

    感谢您的指导。 CX 回应:

    他们是否尝试过多个器件?  它们的行为是否都相同?

    是的、我交替测试了3个 lmp8481、结果相同。  我已检查输入电压是否正确。

    我们目前正在使用 LMP8481MM-H 进行电流检测。 在此原理图中、我们连接了 RSP 和 VCC、而 refA 和 refB 则连接到接地端、用于使用0.01欧姆的分流电阻器进行正电流检测。 当我们连接12V 电源时、我们将获得与公式相对应的正确 Vout、且具有100%的增益。 但是、当我们将电源更改为42V 时、随着增益减小到50%、Vout 会被钳位到1.7V。 我们想知道这种行为背后的原因是什么。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    我去实验室并在 LMP8481MMEVM 上进行了验证、但由于 VCM 从7V 变为42V、因此我没有看到增益问题。  请再次检查电路板上没有任何元件或节点钳制器件节点。   

    这不应该是不起作用的原因。  他们是否尝试从电路板上移除组件。  更大的电容。  它们使用的 DMM 的负载。   

    请为他们提供一个 EVM 并以相同的方式使用。  我没有其他事情要调查。  确保电源 和测量中的所有接地均正确无误、并且没有未知的泄漏路径。