This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:THD 或失真率

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1199811/lmh6551-thd-or-distortion-rate

器件型号:LMH6551

大家好

您可以吗?如果我们问 LMH6551、

该器件是否具有 THD 或失真率?
我们知道音频运算放大器具有 THD 或失真率、但未指定通用运算放大器和高速运算放大器的规格。

作为此问题的背景、我们的客户在以下条件下使用此器件:


-输出: 差动输出
输出阻抗(|Z|): 200欧姆  
-电压范围:0-5V
-VCM(中心输出电压): 2.5V
-Vsw:1Vpp
->单端输出: 1Vpp
->差分输出 : 2Vpp

客户想了解 两种输出条件下的 THD 或失真率。


此致、

松本浩孝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirotaka:

    LMH6551的数据表包含许多失真规格。 但失真不是以单位"%"给出的、而是以单位"dBc"表示的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Matsumoto-San:

      同意 Kai 的意见。 我们的高速放大器确实可以表征/测量失真规格、但配置不如我们的音频放大器产品系列那样多。 LMH6551失真规格可在器件数据表的第6、7、10和11页上找到。  

      如果对采用+5V 单电源配置的放大器应用了上述条件:

      该图针对的 RL 为500 Ω、因此、RL 为100 Ω 将降低失真性能。 但这也取决于增益和频率、上图中放大器在5MHz 下具有单位增益。 要获得随频率变化的更大失真性能、数据表中包含的更多信息显示在图9至13上。  

    谢谢!
    SIMA