This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:过驱(饱和)行为

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1200374/opa455-overdrive-saturation-behavior

器件型号:OPA455

OPA455的输入电流规格 在过驱(饱和)模式下是否仍然有效? 饱和模式下的最大输入电流是多少?

一旦输入电势恢复正常、需要多长时间才能从饱和状态恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    Unknown 说:
    OPA455的输入电流规格 在过驱(饱和)模式下是否仍然有效?

    什么类型的过驱和饱和? 请详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    Unknown 说:
    OPA455的输入电流规格 在过驱(饱和)模式下是否仍然有效? 饱和模式下的最大输入电流是多少?

    您能更具体地说明查询吗? 正如 Kai 指出的、我们想知道发生饱和状态时的应用和情形。

    线性模式运行如下所示。 OPA455能够拉/灌 ±45mA 的最大电流 在室温下测得。 我们的另一款器件能够处理 OPA462 更高电压、为 HV 应用提供相同水平的输出电流。 OPA455采用过流保护、因此当最大输出超过±45mA、IC 是温度的函数时会保护自身。  

    至于最大(绝对值)输入电流、每个输入引脚的输入电流限制为±10mA。 对于典型应用、建议将输入电流限制在  ±1至2mA。  

    数据表中提供了典型的正负过载恢复时序、请参阅捕获图。 请告诉我们您正在尝试做什么、我们或许能够模拟这些条件。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA455的 TINA 仿真(请参阅随附的原理图)表明、当 Vin=40V 且 Vout=大约-75V 时、运算放大器输入电流约为100微安。

    那么、这里的问题是:该模型对于饱和模式是否有效? 这是否意味着当输出电压达到电源轨时、OPA455输入电流规格在饱和模式下无效?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    此模型是否对饱和模式有效? 这是否意味着当输出电压达到电源轨时、OPA455输入电流规格在饱和模式下无效?

    我复制了您的原理图、这里是它的内容。  

    增益=-2V/V、Vcc = 75Vdc 且 Vee =-75Vdc、Vin =40Vdc、Vout 应等于-80Vdc、但它超出了 Vee 电源轨、因此它以非线性模式(或饱和)运行。  

    由于运算放大器配置在非线性模式下运行、Vos 将不会跟随 GND 节点。 如您所见、VF1 = 1.4Vdc。  

    仿真结果 Iin =(Vin - VF1)/RI =(40-1.4)/10k = 3.86mA。  

    就仿真而言、Iin 图是有效的。 如果您询问是否在实验室测量了相同的 OPA455配置、那么实际输入电流是否会遵循仿真电路? 我猜这是不可能的。 换句话说、VF1可能无法精确测量1.4Vdc、但它应该非常接近(VF1将不测量0V 或 GND)、这表明运算放大器配置工作在非线性模式下。  

    非线性工作模式未进行仿真、但数学计算仍然正确。  

    BTW、在最坏的工作条件下、Iin 电流应保持在大约1-2mA 的范围内、请参见最大绝对值 上一答复中的评分。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德