This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA818:差分输入电压

Guru**** 2505905 points
Other Parts Discussed in Thread: INA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226899/ina818-differential-input-voltage

器件型号:INA818

INA818的数据表描述了两个方程、G=1 + 50k/Rg 和 Vo=G*(Vin- Vin+)。

当我选择 Rg=239时、G=1 + 50k/239 =大约26、Vo=26*(Vin- Vin+)。

然后、当我测量 Vo 时、输入电压 Vin-=-0.3且 Vin+=4.7 (Vdiff=-5.0V)、此实际值几乎与预期值相同(模拟工程师计算器计算出的-14.85V)。

在这种情况下、INA818似乎能够正常工作(Vdiff 极高)、但某些 放大器具有差分输入电压范围。

INA818是否 具有差输入电压的绝对最大额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chikako!  

    工程师计算器将提供在您将计算器放入的条件下能够实现的最大输出和最小输出、这些值可除以增益以确定在不削波的情况下可应用的最大输入差分。 关于器件可维持的最大输入电压、此值为+/-60V。  

    我希望这个解释对你有所帮助。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好、感谢您的回答。

    仅作确认、INA818没有  差分输入电压的绝对最大额定值、对吧?

    例如、即使我设置 Vin-=-60V 和 Vin+=60V、INA818也不会失效?

    请注意、除了 绝对最大额定值外、 该 放大器是否具有可确保正确工作的输入或输出电压值范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chikako!  

    绝对最大差分电压为+/-60V、这意味着一个输入引脚上可以具有-60V 的电压、而另一个输入引脚上可以具有+60V 的电压。 该器件可以承受这种大幅差分电压。  

    工程师计算器提供了输入电压的线性运行条件。 如果您提供以下信息、我可以展示一个示例。  

    您能否为您的应用电路提供以下条件?

    • 电源电压
    • VCM 电压  
    • 基准电压  
    • 得出

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通