This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:输出信号下降时间

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1227437/amc1302-output-signal-fall-time

器件型号:AMC1302

您好!

我们正在研究如何使用 AMC1302。  在1µs 阶跃达到满量程的50%与输出电压上升到满量程的10%之间有1 μ s 至1.5µs μ s 的延迟。  

这是否完全是由于 IC 中的放大器不再饱和造成的?   或者、这种延迟是否是由于 Σ-Δ 调制、通过隔离栅传输以及重定时造成的?  

我们只能在满量程阶跃响应中看到多少延迟?我们可以从小信号中看到多少延迟?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    延迟来自信号通过隔离栅、AMC1302的小信号响应与此类似。