This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:PSpice 噪声仿真

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226512/opa858-pspice-noise-simulation

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: THS4541

大家好!

我将尝试仿真 以下电路的噪声。 该电路采用跨阻放大器(TIA - OPA858)和全差动放大器(FDA - THS4541)。 但是、我没有得到预期的结果。

这是配置文件窗口。 基本而言、我需要测量两个电路输出端的噪声。 尽管在此窗口中、我将仅测量其中一个 FDA 输出端的噪声。

因此、运行仿真后、我得到了以下结果。 通过仿真得出的最大噪声值为22fV/sqrt (Hz)、我认为这个值对于我预期的值来说太小了。

由于可用的布线上仅出现电阻器的总噪声、因此我认为运算放大器噪声没有被仿真。

那么、如何在该仿真中插入运算放大器噪声、从而获得正确的噪声仿真?

提前感谢您。