This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:输出电流

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197, ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1227543/opa2197-output-current

器件型号:OPA2197
主题中讨论的其他器件: ALM2403-Q1

大家好!

我将开发一个新器件、并设计一个可在-5V 和+5V 之间调节并提供高达50mA 电流的稳压电压源。 我可以在该电压源的输出层使用 OPA2197吗? 当我查看它的数据表时、可以看到短路电流为+-65mA。 我能否从该运算放大器的输出端持续获得50mA 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图14和15显示了典型的输出行为:

    如果您要在电源轨附近获得50mA 电流、则需要一个短路电流高得多的器件。 但即使是 ALM2403-Q1、在50mA 时也会产生0.5V 的电压降;如果要在±5V 时获得50mA、则需要使用更大的电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。 从图中可以看出、如果我提供+-9V 的电压、我不会有任何问题。

    谢谢。