This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA227:如何通过添加 TTL 或 PWM 开关来控制恒流源电路?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, OPA227
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224346/opa227-how-to-add-ttl-or-pwm-switching-to-control-a-constant-current-source-circuit

器件型号:OPA227
主题中讨论的其他器件:LM3409

大家好、

如果客户想要添加 TTL 控制、他们应该怎么做?

1)预制如下图所示,一个 MOS 管串联。 但是、尽管其他条件没有改变、但发现 TTL 为1KHz、即使它是打开和关闭的、但平均 LED 电流从2A 下降到低于1A (0-0.9):

2)然后改用以下方法:  

他想让一个 LED 短路、但它是一个恒定的、没有开/关过程。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    遗憾的是、当使用开关 LED 控制电路时、放大器电路无法正常工作。  在上述情况下、当电流"关闭"时、放大器无法调节反相输入端的电压。  输出将转到 电源轨。  在这种情况下、放大器处于"开环"、在这种情况下、可能需要很长的时间才能响应。

    此外、在较低的情况下、如果顶部 MOSFET 的栅极设置为5V、则源极将低于它的阈值(例如3.5V)-这意味着 LED 上仍将存在电压并且它将导通。

    我知道使用 PWM 信号来控制流经此线性电路中 LED 的电流的唯一方法是、在 PWM 到达放大器之前对其进行滤波、然后使用经滤波的 PWM 作为输入信号。 可表示为:

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。 正如您的回答、上述2种方法是不可能的。

    他们尝试将 PWM 直接置于放大器输入端、结果很好。

    但是、同时、客户希望在 Vin 输入不变的情况下尽可能在其他位置输入 PWM 信号以进行控制、就像 LM3409的外部分流 FET 一样(请参阅下图):

    客户还想尝试以下方法并通过 Multisim 仿真测试、不确定是否实际可行?  这里的主要问题是、当 MOS 管断开时、OPA227的 Vin+悬空会产生影响:

    (输入电压:5V)

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    不、上面的原理图也不起作用。  您不能使 OPA 输入保持高阻态、这种情况会在 MOS 关闭时发生。

    大多数 LED 开关解决方案都 在开/关之间使用非常快的转换、这意味着 LED 电流高速开关(与上述降压控制器类似)、并且眼睛实际上会对光取平均值。 OPA227不能以相同的方式从开/关快速转换、不能这样做。  您必须产生一个放大器可以调节的直流电压。

    但是、您可以添加几个电阻器和一个电容器、并获得与我在第一篇文章中提议的类似行为:

    在添加上述组件之后、使用 MOS 和5V 电源的电阻器来限制电流。  当 MOS 关断时、电流从5V 流向电容器、当 MOS 导通时、电流从电容器流向接地。  这将有效地对 MOS 上的开关产生的直流电压求平均值。

    请告诉我上面的建议是否合理。   

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    但添加5V 后、OPA227的 Vin+在 MOS 管关断时会产生电压、对吧? 并且它会影响恒流源? 如果无法实现、则客户不会考虑添加 TTL 控制。

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    MOSFET (请注意、您在图中展示的是金属氧化物场效应晶体管或 MOSFET、这是一种 FET 类型、但不是管)需要一个上拉电阻器、或在它关断时(意味着栅极电压很低)、节点悬空。

    但是、您实际上不需要 FET、具体取决于驱动输入源是什么。   

    您也许能告诉我输入 PWM 源是什么-它是生成 PWM 信号的微控制器吗?  如果是、则无需 FET、则 PWM 信号将由 R/C 滤波器取平均值。

    请参见下面的一个基本示例:在这里、100kHz 频率下、PWM 宽度为40%、从0V 到5V、因此输出电压为~2V (40%*5V = 2V):

    输出(VF1)可馈送到运算放大器、几乎为直流电压。   

    如果您尝试在 PWM 类型的电路中使用开关信号、我们不建议直接在运算放大器上使用开关信号。   实际上、如果您只想将 PWM 电路与 LED 配合使用、您甚至不需要放大器、您可以只使用连接到 LED 的 FET、没有理由需要放大器:

    您知道为什么客户不只想使用上面的电路吗?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您知道为什么客户不只想使用上面的电路吗?

    因为它们现在要做一个 LED 可调节恒流源电路、所以该功能需要包括:1)输出电流受控和恒定电流。 2)通过外部输入 PWM 或 TTL 信号可对 LED 灯进行快速闪烁控制。 因此未使用上述电路。  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    请允许我再次引导您进入开发 LED 照明解决方案的团队之一、他们将对可用的 PWM 解决方案有更深入的了解。

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过填写此表来提出您的应用要求、请参阅下面的示例。

    我附上了他们的电子表格。

    e2e.ti.com/.../Customer-Design-and-Help-Question-Sheet.xlsx:

    获得这些信息后、我们就可以更好地完成哪些器件最适合工作、哪些器件应该为 您提供支持。

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  FHOUDE:

    感谢您的支持、客户现在不会考虑添加 TTL 功能。

    此致!

    樱桃