This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551IDGKT

Guru**** 2587695 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THP210, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226538/ths4551-ths4551idgkt

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: THP210TINA-TI

大家好  
对于差动放大器  THS4551IDGKT、我们可以设置的最大增益量是多少。 是否有任何限制。  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    感谢您的提问。 差动放大器上可设置的最大增益将取决于所需的系统带宽和输入参数。

    图7-1演示了 THS4551在不同增益值下的带宽。 对于电压反馈放大器而言、增益和带宽具有反比关系、这意味着增益设置越高、带宽越低。 有关此原理的更多信息、请参阅 此处链接的有关运算放大器基础知识的 TI 高精度实验室视频系列。  

    通常、我们在数据表中展示的最大增益值将是10V/V、 但是、只要您不违反数据表第6、8和11页中概述的输入条件和输出共模条件 (值取决于电源电压)、就可以提高放大器的增益。

    如果需要额外的带宽、可考虑使用 THS4541 、或者用于具有更宽电源电压范围以实现更宽输出摆幅的器件 THS4561。  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rachel,
    感谢回复,在我的例子中,我们使用一个1kHz 信号和配置的增益40 . 它会在这个配置下顺利工作吗,如果不是为1kHz 信号,我们可以保持的最小建议增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 THS4551、在增益为40时1kHz 就可以、替代的 THP210精密 FDA 也可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sooraj,

    正如 Michael 提到的、这对 THS4551没问题、具体取决于所需的带宽。  

    此外、我们在 TINA-TI 中内置了许多参考电路、可在 此处链接的产品页面上的"设计工具和仿真"下找到、这些参考电路将帮助您模拟放大器的输入和增益条件。  

    谢谢!
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢迈克尔,可以配置增益超过40 ... 对于1kHz 信号...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您将检查