This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:输入串联电阻器在器件上电时发生故障

Guru**** 2690225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1216163/ina381-input-series-resistor-fails-when-device-powered-on

器件型号:INA381

大家好!

我正在使用 INA381器件来测量和检测双向电流的 OC。 设备的连接方式如下所示。 当电路板通电时、串联电阻降级、最终电阻器损坏、并显示>20k Ω。 可能会知道出现相同情况的原因是什么。 偏置电流最大 每个器件的电流消耗为80uA、因此不应为电阻器消耗更多功率。

提前感谢。

Anand M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    请显示包含 INA381的 GND 引脚和包括分流电阻的完整原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在你的画中没有什么明显的存在。 拥有 Kai 提到的完整原理图将帮助我们为您提供帮助。 TVS 二极管的泄漏电流以及击穿电压是多少? 您是否会激活 TVS 从而导致电流涌入并损坏电阻器?  

    您的电路的负载是多少?

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的回复、下面是供您参考的原理图、请告知我您的反馈。

    TVS 击穿电压为5V、泄漏电流为1uA、建议在输入端使用 TVS 还是用作共模保护。

    谢谢。

    Anand M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    遗憾的是、原理图中没有显示要点:施加到分流器(和 INA381输入的电位)与 INA381的接地端(B-GND)有何关系?

    请记住、INA381输入端的电位的负值不得低于-0.3V 到 B-GND。 但从您的原理图中、输入似乎自由浮动、没有任何限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的答复。 我们可以看到、即使没有电流流过分流器、电阻器也会损坏。 在电路板上电期间、ALERT 输出也会锁存。 下面是根据您的要求为您的基准提供的并联连接

    GND 是电源地、B_GND 通过扼流圈连接到 GND、用于所有 AD 部分。

    如果需要说明、请告诉我。

    此致、

    Anand M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    GND 是电源接地,B_GND 通过扼流圈连接到所有 AD 部分的 GND。

    我会移除这个扼流圈、并用短路代替它。 此外、B_GND 和 INA381会丢失到 GND。 B_GND 和 GND 之间的任何距离和任何电感都可能导致消除电感反冲和其他不必要的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意 Kai 的观点、即最好是让 INA381 B_GND 直接连接到 GND、并尽量减少电感。 超出器件上任何引脚的绝对最小值将导致器件损坏。

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的凯和卡斯特伦斯,)

    我在扼流圈处短接了 GND 和 BGND、问题仍然存在。 但当我将电阻更改为0欧姆时、电阻没有表现出电阻/故障上升异常。 此外、我还尝试通过将 DMM 置于电流表模式、跨电阻器焊盘(没有串联电阻器)来查看输入端是否有更高的电流、但未测量任何电流(可能只有几 nA)

    我没有看到在长时间上电条件下 IC 有任何损坏、我验证了输入到输出增益(Vout)、结果看起来正常。

    您是否可以建议我可以做并检查的任何其他方面、

    此致、

    Anand M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到 j1007该连接器在某处连接有什么用途?

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    该连接器将连接到 AFE 以进行电流测量。 即使在未将此连接器连接到 AFE 的情况下也会发现问题、

    此致、

    Anand M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    只是为了澄清一下:根据损坏的"串联电阻器"、您是指分流器上有两个2R2电阻器、对吧? 哪一个会损坏?

    我还试图通过将 DMM 置于电流表模式跨电阻器焊盘(无串联电阻器)来查看输入是否有更高的电流(可能只有几 nA)

    如果破坏电流峰值仅在短暂上电期间流动、则使用 DMM 无法看到电流峰值。 DMM 通常速度太慢。 但您可以使用示波器来测量上电期间2R2电阻器上的压降。

    我认为在上电期间会发生不必要的情况。 看起来在加电期间流过2R2电阻器的电流过高。 过大的电流可能会流过三条路径:

    1.当施加的输入电压变为负向电压大于-0.3V 时、通过 INA381的输入。 这可以通过示波器测量相对于 INA381接地引脚的输入电压来检测。

    2.通过靠近分流器的10nF 电容器之一。 但这似乎不太可能、因为电流持续的时间相对较短。 这可以通过使用示波器测量两个2R2电阻器上的压降来检测。

    3.通过靠近分流器的 TVS。 可以使用示波器测量两个2R2电阻器上的压降来检测这种情况。

    我认为、所有这一切都是由于分流器周围不合适的布线或巨大的接地问题造成的。 要确认这一点、将需要提供您的设置的照片。 我们需要知道分流器相对于 INA381的位置。 我们需要知道 GND 相对于 B_GND 的位置。

    此外、分流器连接了什么负载? 或者换句话说、上电期间有多少电流流经分流器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    该行为未被看到、即当我短接 BAT-和 B_GND 时串联电阻器损坏。 它显示了创建钳位二极管以发生击穿的电感、大电流流经电阻器和 INA381引脚。 我在5个新电路板中进行了验证、发现直接接地短路、目前没有发现损坏。

    这种考虑因素也有助于我优化我们的接地方案。 感谢并感谢您的支持。

    此致、

    Anand M.