This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:固件更新失败、现在器件无法连接且没有 LED

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2592EVM, USB2ANY, TICSPRO-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225205/usb2any-firmware-update-failed-now-the-device-does-not-connect-and-no-led

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:LMX2592EVMTICSPRO-SW

使用 USB2ANY 连接到 LMX2592EVM
-遵循 LMX2592EVM 高性能宽带 PLLatinumTM 射频合成器评估板操作说明
-已将  USB2ANY 连接至计算机
-已加载 TICSPRO-SW 软件
-提示更新 USB2ANY 固件
-固件更新失败。  
-现在 USB2ANY 无法连接、LED 无法通电。  

我想 USB2ANY 固件已被以某种方式擦除、是否可以使用 JTAG 重新加载固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我已经给我们的软件专家寻呼。 我不确定器件是否有 JTAG 接口。

    在此期间有一些想法:

    • 您能在设备管理器中看到与 USB2ANY 相关的任何内容吗(假设您使用的是 Windows)?
    • 从去年开始、一位客户能够使用分立式 USB2ANY SDK 中的固件加载程序在 TICS Pro 无法运行时更新器件。 我想这是值得一试的。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    我相信 Derek 已经问世。 使用 USB2ANY Explorer 应用程序时、您可以重新上传固件。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 USB2ANY 应用程序 V2.8.2.0。 打开应用程序时、系统提示我重新加载固件、然后收到以下消息。
    USB2ANY Firmware Loader 弹出窗口。  
    密码发送成功
    发送 RAM BSL v00.07.88.38
    发送 RAM BSL v00.07.88.38
    擦除存储器段
    发送固件(USB2ANY V2.8.2.0)
    已发送固件
    内存验证错误

    主窗口中的消息
    调试日志记录已禁用
    调试日志记录已禁用
    活动 日志记录已启用  
    目标功率:3.3V 关闭、5.0V 关闭、ADJ 关闭
    未找到 USB2ANY 控制器
    打开失败-错误-24无效句柄
    目标功率:3.3V 关闭、5.0V 关闭、ADJ 关闭
    禁用 EVM 检测中断处理程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    似乎 USB2ANY 加载程序能够找到您的器件并向其发送固件、但无法验证安装是否成功、Explorer 无法从主窗口消息中找到它。 我以前没有遇到过这些问题。 我想我们必须等到 Derek。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我切换到了另一台 Windows 10笔记本电脑、能够成功运行固件更新以完成更新。