This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225-Q1:查询适用于 HVIL 电路的 TPS2H000-Q1和 INA225-Q1

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1222949/ina225-q1-query-regarding-tps2h000-q1-and-ina225-q1-for-hvil-circuit

器件型号:INA225-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA225CSD
团队好
我们正在尝试在 PSpice & LtSpice 上对 SPICE 电路进行仿真、但我们在 TPS2H000B 的程序库中遇到了一些错误   
对于 pspice、我使用了 TI 网站设计支持部分中提供的相同仿真配置文件。
以及对于 Ltspice 使用 TI 提供的库文件。
附上 PSpice 和 LtSpice 中的电路原理图和输出文件
我们已将 SEL 引脚接地。 是这样吗?
我们将非常感谢您的支持。
此致、
Sandipe2e.ti.com/.../INA225_5F00_AC_5F00_TRANS.txte2e.ti.com/.../error-log.txt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandip:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sandip、

    您是否有机会向我发送 PSpice 和 LT SPICE 的仿真文件?

    在 PSPICE 日志中、TPS 和 INA 器件似乎都存在仿真错误、特别是 R_SW 子电路(INA225.lib 的第281行)。 但对于 LTSpice、它仅引用 TPS 中的某个内容。

    我会查看该仿真文件、明天给您回复。  

    同时、我还将在 TPS 器件方面添加一位专家、以获得更多评论。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    感谢您的支持。 请查看随附的 设计文件 ltspice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    您是否检查了设计文件?

    plz 回复 asap

    此致、

    桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队的成员、请尽早帮助提供您的专家意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandip:

    抱歉延迟了。 我希望获得实际的 pspice 电路项目文件、这样我就可以尝试运行仿真并调试网络表。  

    对于 LTSpice、我将假定 INA225 (U5)并不似乎会生成错误、但我将假定 TPS 器件的任何错误都是基于语法的、因为我们的模型并不一定是针对 LT SPICE 兼容性而设计的。

    至于 PSPICE 仿真日志、不清楚 INA225为什么不起作用。 该示例在参考 PSpice 项目中工作、您可在此处下载: https://www.ti.com/product/INA225#design-tools-simulation 

    您能在您的环境中试一下模拟此电路吗?

    我将需要用一天的时间来确定要进行的调试。

    此致。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得,你好!

    hvile2e.ti.com/.../INA225_5F00_PSPICE_5F00_AIO.zip 的加载检查 pspice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sandip、

    我能够让电路使用 PSPICE for TI 开始仿真分析、但是目前无法收敛。 请参阅输出报告。 总的来说,我看不到你所做的总网表错误,软件能够开始分析。 它无法收敛。

    我不得不修改该项目、因为该项目 没有 与兼容并可与 PSPICE for TI 一起运行的 TPS、OPA 和 CSD 器件模型的层次结构。 我基本上从工程中删除了符号.libs 和.olbs、然后从 TI PSPICE for TI 附带的 TI 库窗口中重新导入它们。

    e2e.ti.com/.../SimOut1.txt

    当我完全移除 TPS 稳压器并将总线电压直接连接至可变源极 V6时、仿真会收敛并生成以下输出。

    因此、收敛问题与电源稳压器中的组件有关、很可能是二极管。 我尝试放宽了仿真分析参数(VINTOL、ABSTOL、GMIN)、但这未解决问题。

    您能否尝试使用 TI 的 PSPICE 对此进行仿真? 显然项目之间存在着脱节。 也许可以尝试将您的项目文件名(INA225.OPJ 和 INA225.DSN)更改为与 INA225不同的内容吗? 我只需从您的 Cadence 或 PSPICE 中的 TI 新项目开始、使用唯一的名称。 如果使用 Cadence、请添加模型的.lib 和.olb、并重新创建电路。 如果使用 PSPICE for TI、只需搜索内部 TI 库窗口中的每个器件并添加到您的原理图中。 然后尝试重新运行仿真。

    我的计算机上有 Cadence 17.4、当我尝试打开您的项目时、它不想打开 INA225.DSN、因此由于文件命名、这里的软件可能会存在一些混淆。

    此致、

    彼得