This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201-Q1:具有窗口比较器的双向电流检测

Guru**** 2379660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225602/tlv3201-q1-bidirectional-current-sensing-with-a-window-comparator

器件型号:TLV3201-Q1

我目前正在查阅 SNOAA40应用报告。

如果我的 Vcc=5V,下面是我对电流阈值的要求。

该设计的链接   IG1 (A) INA-out (V)->[ Vref+(放大器增益)(IG1*分流电阻值)]
VH、通道 B 正向过流阈值 30. 2.59.
VL、CHB 正向"恢复阈值"   27. 2.581
VH、CHA. 过流阈值反向   -30. 2.41.
VL、CHA. 反向"恢复阈值"   -27. 2.419.

您能帮助我设计该窗口比较器吗?

请建议使用 R1、R2、R3、R4、R5的值、 R6、R7电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthika:

    感谢您的联系。  您在哪一步需要帮助? 应用手册中显示了获取电阻器值的公式和步骤。  

    例如、假设选择 R2为10k、并使用上表中的电压值获得 R3、则可以使用下面的公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上述公式、我无法获取应用手册中使用的值。

    我在上面给出了我的电路要求和阈值电压。 您能否建议使用这些电阻器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthika,

    似乎在本应用手册的计算中存在一些困惑。 如果您使用一组公式(如下所示)、您将获得正确的值。 但是、由于通道 A 是反相的、因此 VH 和 VL 将在其每个位置交换。 我从这里得到了 R3=804k: (3.3/1.419-1)(10000x/(10000+x))=(3.3-1.4421)/(1.4421/10000 -(3.3-1.4421)/x)- Wolfram|Alpha (wolframalpha.com)。通道 B 方程似乎是正确的。 希望这正是导致您的计算中出现问题的原因、以满足您自己的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此帖子、因为我们没有听到任何回复。 如有任何问题、欢迎随时回复。