This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:请求性能信息

Guru**** 2514715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228235/lm2901-request-for-performance-information

器件型号:LM2901

您能否提供 p a)最小值。 b)标称(典型值)、c)相对于输出灌电流(io)在温度范围内的输出饱和电压曲线最大值。 数据表仅提供典型值的输出电压饱和曲线。 最大值 一个 IO=4mA 时的值。 有关以下器件型号:LM2901DR、LM2901DRG4、LM2901DRG3、LM2901DRE4。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您使用该论坛。  是的、我们的曲线仅适用于典型值。 但是、要估算最小值和最大值、您可以为批次变化添加15%、并在电流限值以下执行线性外推。  您可以做的是通过取最大值@ 4mA、然后估算其他某个 IOL 值时的 VOL 值来进行外推。  但是、我们无法保证可以使用这个外推法、只能保证输出电流为4mA 时的值。