请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311-Q1 主题中讨论的其他器件:AMC1311
AMC1311 EMC 问题:
如果仅启用 TI-AMC 1311、我们会发现 EMC RE 问题、并且噪声差为30Mhz (200-900Mhz)、请帮我
确认这个振荡器频率、并且我们是否有一些解决方案建议或经验教训?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AMC1311 EMC 问题:
如果仅启用 TI-AMC 1311、我们会发现 EMC RE 问题、并且噪声差为30Mhz (200-900Mhz)、请帮我
确认这个振荡器频率、并且我们是否有一些解决方案建议或经验教训?

尊敬的 HU:
如第 8.3.2节"隔离通道信号传输"中所述、内部数据传输频率为480MHz。
这看起来是一个非常严格的辐射发射屏蔽水平。 您能否说明图片中的不同颜色对应什么?
我假设蓝色/绿色是峰值/准峰值/平均值?
这三种不同的遮罩级别颜色如何?
我们有这两个有关我们器件的辐射发射性能的文档。
https://www.ti.com/lit/wp/sbaa438a/sbaa438a.pdf?ts=1684177769229
https://www.ti.com/lit/an/sbaa515a/sbaa515a.pdf?ts=1684177833200
您使用的 AMC1311器件的年龄是多少?
您能否共享布局?