This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115第8引脚输出驱动电流

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR117, XTR116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1227513/xtr115-xtr115-8

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: XTR117XTR116

请XTR115第8引脚输出驱动电流是多大?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型短路电流为12mA、因此您的电流应远低于该值。

    第4页底部的曲线未超过4mA。 第6页的第一段说、如果您希望能够达到4mA 的最小回路电流、则不应超过3.7mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:  

    感谢 Clement 回复!  

    Unknown 说:
    请XTR115第8引脚输出驱动电流是多大

    请遵循 Clement 的建议。 XTR115/XTR116/XTR117都是2线4-20mA 电流环路变送器的一部分、在设计中输入信号需要"悬空"并仅以 IRET 引脚为基准。   

    在2线制、4-20mA 电流环路发送器架构中只允许一个真正的 GND 节点、通常在 Vloop 或 Vsupply 电源侧分配 GND (浮动 Vloop 电源将花费更多成本)。 所有其他板载电压基准和输入信号以引脚3或 IRET 节点为基准。 环路内所有电流支路的总和在引脚4处不能超过3.7mA、 当总电流从 Vin = 0V 的节点流出时、具有.r.t IRET 引脚的输入信号。  通常、Vin 配置为0V 到5V (以 IRET 为基准)、输出电流从 Vin (直流或交流)--> 4mA 转换为20mA (直流或交流信号)、它们与 V 至 I 转换器成线性比例。  

    以下链接提供了大量参考设计、视频以及如何使用类似产品。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1021937/faq-how-to-select-amplifiers-for-4-20ma-field-transmitter-applications

    此致!  

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。μ A

    另外,可以提供下XTR115的PSpice模型吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:  

    这是 Tina 仿真。 VIN 为0至3.3V、并从4-20mA 转换为电流。  

    如果您有其他问题、仍可以打开该主题帖。 现在我要结束本次演示。  

    此致!

    雷蒙德