This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2197:15V 时的参数

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228757/opa2197-parameters-at-15v

器件型号:OPA2197

团队、

我是代表我的客户发帖。  他们希望了解在15V 下测试时 OPA2197IDR 的参数值。  您能否查看以下任何/所有项目是否有任何历史字符数据?

  1. 静态电流@ 15V
  2. 输入失调电压@ 15V
  3. 输入失调电流@ 15V
  4. 输入偏置电流@ 15V
  5. 压摆率@ 15V
  6. 同相输入电流噪声密度@ 15V

谢谢。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您的客户是使用+/-15V 双电源还是单+15V 电源?  无论如何、所有 OPA2197规格都是针对 +/-4V 至+/-18V 双电源或8V 至36V 单电源定义的-见下文。  因此、在整个电源电压范围内、这些参数变化很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek, +/-15V

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 OPA2197参数都在+/-15V 条件下在生产最终测试中进行了测试、从而可确保满足 数据表中规定的特定限制。  这些限值通常由正态高斯分布的+/-4-sigma 设定。