This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:用于 CFCI 功能

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2994, LM7322, OPA171, OPA991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225328/lm7322-for-cfci-funcction

器件型号:LM7322
主题中讨论的其他器件: TIDA-00637OPA171OPA991、OPA2994

大家好、支持团队

我们将使用 LM7322来设计 CFCI 功能的交流充电桩、如下表所示

有任何疑虑?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,劳伦斯,  

    感谢您在 e2e 上发帖、您选择 LM7322的原因是什么吗?  

    祝你一切顺利。
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro

    我们参考的是 TIDA-00637、是否有任何疑问?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,劳伦斯,  

    目前 LM7322非常受电源限制、如果可用、我会推荐新器件。 请分享您的项目时间表吗?

    祝你一切顺利。
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro
    项目阶段为 EVT。 新器件推荐什么?
    如果有、请告知我。
    谢谢。
    此致、
    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,劳伦斯,  

    查看 TI 参考设计  TIDA-00637、我建议将 OPA171升级至 OPA991 (已在 ti.com):上提供)  

    我还会在运算放大器的电源引脚上添加去耦/旁路电容器、确保在布局中电压布线在连接到运算放大器的电源引脚之前穿过电容器。  

    此外、对于 LM7322、我们将在6月底之前发布一个器件作为"预发布"标记、该器件将可订购:OPA2994IDGKR (与 LM7322MME/NOPB 等效的引脚对引脚);通用器件型号为 OPA2994。  

    我还回顾了之前分享的电路、它与 TIDA 设计中的电路相同、所以对我来说很好! 我唯一要注意的是与上述相同的一点: 我会在运算放大器的电源引脚上添加去耦/旁路电容器、确保在布局中电压布线会通过电容器、然后再连接到运算放大器的电源引脚。

    祝你一切顺利。
    Carolina