This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001-Q1:TLV9001输入转换区域

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228734/tlv9001-q1-tlv9001-input-transition-region

器件型号:TLV9001-Q1

大家好、

我们是否有关于 TLV9001-Q1轨到轨放大器的任何推荐应用手册?

我的客户使用它来检测交流电压、共模输入范围也随交流电压变化、因此可能会有一段时间下降到转换区域。 据 D.S.所述、PSRR、CMRR 等规范将会降低、但我不了解原因以及如何评估影响。 您能帮助解释或与我分享一些文章以更好地理解吗? 谢谢你

谢谢你

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Scarlett、

    以下是 PSRR 和 CMRR 的公式

    CMRR =ΔCommon 模式/Δ ΔVoffset

    PSRR =Δ ΔPower /Δ ΔVoffset

    转换区域由互补(PMOS 和 NMOS)输入级晶体管导致。 在过渡区、PMOS 输入级关闭、NMOS 输入级打开。 这可能会引入较大的电压失调、因为 PMOS 级的失调电压与 NMOS 级的匹配无关。 这在典型特性图中很明显、其中许多样本显示了它们相对于共模电压的偏移。 由于此失调电压变化非常大、因此我们通常将其设置为尽可能靠近一个电源、以避免转换区域位于共模范围的中间。  

    随着输入信号逐渐接近正电源轨、您可以看到 NMOS 级的失调电压不仅不相关、而且分布更广。

    这会降低 CMRR、因为现在随着输入共模的变化、失调电压变化会更大、从而增大上述公式分母中的值。

    这会降低 PSRR。当您使用固定共模电压降低电源电压时、您会向下移动转换区域、直到它超过共模电压。

    您可以在 TI 高精度实验室有关输入和输出限制的视频中看到更多信息。

    https://www.ti.com/video/4620557492001 

    此致!
    Jerry