This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:此器件/封装允许的回流焊曲线是什么?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1225820/lmp7704-sp-what-is-the-allowed-reflow-soldering-profile-for-this-device-package

器件型号:LMP7704-SP

您好、专家

我将回答以下问题。 有人能帮助回答这一问题吗?

我们需要评估5962R1920601VXC 的温度灵敏度、以便我们将其放在飞行板上时不会使其过载。  

DLA SMD 未像我们在其他器件中看到的那样指定绝对最高引线焊接温度、时间以秒为单位。  

您能否告诉我们5962R1920601VXC 的绝对最大引线焊接温度是多少以及任何时间曲线建议/约束?

感谢你的帮助。

此致、

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    根据这份关于密封陶瓷封装的文档(https://www.ti.com/lit/an/slvaeu0/slvaeu0.pdf)、 10s 内回流焊的指导为235°C 峰值、而封装主体绝不能超过260°C 该文档还指出了持续10秒的最高焊接温度为300°C。

    我将查看5962R1920601VXC 的质量信息、以确保器件规格符合一般指导原则。 如果没有 为5962R1920601VXC 指定回流温度、 我建议 遵循以上文档中的指导说明。  我已经就此与质量团队进行了沟通、但可能需要一两天的时间来跟踪 相关 信息。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach

    您是否收到 质量团队的反馈 、了解5962R1920601VXC 是否与235°C/10秒的最大回流温度一致?

    另外、如果需要手动焊接此器件、它能否承受300°C/10秒的引线温度?"

    此致、

    吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您对此的耐心等待。 我刚注意到我上面发布的链接已经损坏、这里是 指向该文档的新链接、希望这一链接能够正常工作。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaeu0/slvaeu0.pdf?ts=1684442966094&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

     5962R1920601VXC 没有规定的回流温度或焊接温度、因此应遵循上述文档中有关陶瓷密封封装的指南。 即 235°C 持续10秒、最高焊接温度为300°C 持续10秒、而封装主体绝不能超过 260°C

    我可以找到的唯一其他热信息是 PCR 中的 5962R1920601VXC 根据 MIL-STD-883通过了以下测试。

    • 可焊性、 方法 TM2003  
    • 热冲击、方法1011
    • 热循环方法1010

    谢谢。

    察赫