This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:与 TLV9052相比、TLV9062 SPICE 模型表现异常

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TLV9052, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228370/tlv9062-tlv9062-spice-model-behaves-unexpectedly-compared-to-tlv9052

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件: TLV9052TINA-TI

我一直在处理 TLV9052的一个项目。 我们最近注意到、从我们的供应商处获得 TLV9062更容易。 由于该器件只有更高带宽版本并且具有引脚兼容性、因此我希望它们可以互换。
不过、快速仿真如图所示。 我感觉这是 SPICE 模型错误、但想在此处查看是否漏掉了这两个部分的任何内容。
附件为原理图和 AC/TRAN 仿真 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链路以某种方式出现问题。 这里是所提到的结果。

    原理图


    TLV9052


    TLV9062 (由于某种原因而衰减)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cosku:

     您使用了什么仿真器来运行此示例?  

    我们仅在 TINA-TI 和 PSpice for TI 中验证我们的模型。  

    此致、  

    罗伯特·克利夫顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    它是 ngspice。 在 TI 的任何 PSPICE 模型从未有过任何问题、只有这一个模型似乎被打破了。 我是否可以假设衰减是仿真/仿真器误差、而不是给定原理图的预期行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cosku:

    很有可能。 我们不验证这些模型是否可以在任何其他仿真器中工作、也不会在其他仿真器中工作。 我建议在 TINA-TI 或 PSpice for TI 中试用它。  

    此致

    罗伯特·克利夫顿