This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:小信号行为异常

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228326/opa189-unusual-small-signal-behavior

器件型号:OPA189

我需要帮助了解使用两个 OPA189时遇到的奇数信号。 简化设计如下。

DAC_1 保持恒定为2.5V。 由于 U1:IN+为2.5V、因此 U1:IN+也为2.5V、并且 V_SHIFT、R1_s 和 R1_f 需要将 U1:OUT 驱动至0V。 此行为在物理电路中都得到了验证、但 U12:OUT 为198mV、而不是0V。

然后 DAC_2从0跃升到一个小电压、并在反相放大器 将 U2:OUT 从0变为-0.683mV。 然后、当将一个小负载连接到 V_OUT 时、这两个电压通过流经较大的 R_ADD 电阻器的电流相加。 当无负载连接时、它们会形成一个分压器网络、两个放大器之间的电流<10nA。

这里是我看到的迹线。 由于这两个图表不是同时绘制的、需要注意的是、两个图表中的最高点对应波形中的同一点、这意味着第二个迹线从第一个迹线延迟一个主要除法。

@ U2:OUT (预期步长、显示步长)

@ U1:OUT (预期为直流、看到损坏的信号)

显然、第一个 OPA189的输出未保持恒定、且移动幅度高达1mV。 这不仅仅是 U2:OUT 正在移动。 U1:OUT 扰动与 U2:OUT 上的信号明显具有周期性、但波形已非线性破坏。 在某处、我缺少有关该电路行为的信息。 如有任何 帮助, 将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我解决了我的问题。 它与运算放大器完全无关、是由两个 DAC 的共享电压基准下降引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    是的、我们怀疑信号是由 DAC 在 OPAx189输入端生成的。 如果您有任何需要、请告知我们。

    谢谢、此致、

    路易斯