This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:THS6222是否可以使用单端输出

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228759/ths6222-can-ths6222-use-single-ended-output

器件型号:THS6222

您好、TI

   THS6222是否可以使用单端输出,客户实际上已测试发送和接收均使用相同的单端设计、这允许正常发送和接收。 但是、我们不确定使用此方法是否存在任何潜在风险。 请提供建议。 谢谢你。

单端输出的当前设计如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下雨了、

    您*可以*使用 THS6222单端输出,但如果您这样做,则应匹配两个输出之间的负载。 例如、如果该黑盒具有50欧姆的输入阻抗、则应在另一个输出端接地50欧姆、以保持 输出平衡。 如果将不使用的输出直接接地、可能会导致问题。

    即类似如下的内容:  

    不过、如果不使用差分功能、您将获得更差的失真性能、更差的噪声、更差的电压摆幅、并且这样做会产生更差的 CMRR 影响。 如果需要的话、最好使用变压器将输出转换为单端输出。

    即、按如下所示将变压器的一侧接地:

    谢谢。

    Evan