This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855DSGEVM:功率和电阻器值

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA861, OPA855, OPA859, OPA856, TLV3603E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224953/opa855dsgevm-power-and-resistor-value

器件型号:OPA855DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA855OPA859、OPA856、OPA861、 TLV3603E

您好、E2E 专家!

你好。

我对为激光二极管供电感兴趣。 这是一个简单的设计、我有一个时钟发生器、该发生器以方波的形式输出+7dBm 的功率。 我希望它以1kHz 的频率被 OPA855IDSGEVM 放大。 然后、我希望在运算放大器的输出端串联一个电阻、将电压源转换为电流源、以便在电流为50mA 的激光二极管供电。 我的问题是、在到达 SMA 连接器之前、是否有办法在电路板上的 OPA855IDSGEVM 的输出端添加一个串联电阻器。

ID 还想知道+7dBm 是否足以作为 OPA855IDSGEVM 的输入供电

以及使用+7dBm 输入时的输出功率是多少、这样我就可以计算出我需要的串联电阻器。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    是的、OPA855IDSGEVM 上有一个您可以使用的输出串联电阻器。 R6是你最好的选择。  

    但是、7dBm 输入可能太大。 7dBm 约为1.415Vpp、而 OPA855是已解补偿  的5V 器件、则至少需要+7V/V 增益或16.9dB、相对于5V 器件上所需的输出、将产生大约9.9Vpp。

    1kHz 方波的运行速度非常慢我认为您不一定需要像 OPA855这样的高带宽器件、也许可以考虑一个可 处理输出电压摆幅的较慢器件。 您也可以在 OPA855 EVM 的输入端添加一个电阻分压器、该分压器可以衰减至7dBm。 看起来 OPA855在保持线性的同时、最大输出摆幅大约为2.5Vpp。

    谢谢。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *除非*您指的 dBm 是电流输入而非电压。 大约是10mA 的输入、我认为这是可行的、但由于此放大器的电压范围有限、您只需要250欧姆的跨阻增益、这一增益并不是一个问题。 使用此计算器并使用 Cin 保持稳定时、您仍然可以获得大约600Mhz 的带宽 、但它看起来可能: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956151/faq-transimpedance-amplifier-calculator

    2.5Vpp 线性产品、需要驱动50mA 电流、相当于输出端的50欧姆串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    你好。

    我想澄清一下使用时钟发生器和放大器对激光二极管产生脉冲所需的要求。 我下面附上一张没有电容器和输入电阻器的简单概念图。

    我的理解是、激光二极管的运行需要5.3V 和50mA 的电流。    如果您想验证、这里是规格表。 这意味着我们需要 OPA885的输出电压高于5.3V。 我认为这是指 Vrms、而不是峰峰值电压。 如果我错了、请再修正我。
    我喜欢高频放大器的原因是、我们需要非常短的电流脉冲、该脉冲将驱动激光二极管并使输出接近单个光子。 如果我的理解正确、那么高带宽可支持足够短的占空比。
    您曾提到 OPA855是一款5V 器件… 这是否意味着输入电压为5V、或者您需要5V 来为器件供电? 我用示波器从信号发生器测量的电压是 Vpp = 1.4V 和 Vrms = 0.5V。 还有其他输入电压设置可用。 我们可以将 Vpp = 500mV - 3V 或 Vrms = 600mV - 4V。 实际上、我认为目标是通过调节信号发生器的输入电压或在运算放大器的输出端使用可变电阻器来调节输出电流。
    我对运算放大器的增益有些困惑。 如果我们的电压为7V/V、那么如果 I input Vrms = 1V、则输出应为7V、并且我们可以使用一个电阻器、将电压降低到激光二极管的工作电压(5.3V)。
    我不明白2.5 Vpp 的最大输出摆幅。 这是否意味着我们需要不超过 Vpp =   357mV 且增益为7V/V 的输入电压?
    此致、
    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    感谢你的钙化和图. 是的、对于 这些小脉冲宽度、您将需要一个快速放大器、谢谢您的澄清。 对于一个5V 器件、我的意思是它 只需要 5V 的电源电压(实际上是最大5.25V)即可为器件供电、因此它只能输出这么多的电压。 因此、如果您拥有1Vrms 输入信号、而 OPA855至少需要7V/V 增益来保持稳定、那么它将产生7Vrms 输出、而这是使用5V 电源无法实现的。  如果您的输入信号 的 最小值可以为500mVpp、那么输入信号将达到3.5Vpp 输出的7V/V 将导致 OPA855没有输出驱动。  

    您可以使用 G=1V/V 稳定的 OPA856或 OPA859、这样就不会轻易改变输出。

    2.5Vpp *线性*输出摆幅是根据数据表中的图7-34进行的粗略估算。 看起来它在5V 电源的输出电压大约为1.25V 至3.75V 之间线性工作。 如果将输出保持在该范围内、则会获得最佳性能。 如果额外的偏移可以、您可以进一步按下该按钮。

      

    电气特性表中提供了绝对最大输出摆幅电压、但请注意、冲击输出时会发生这种情况。 这仍然只是2.8Vpp 最大值、但您需要避免满贯这些快速脉冲的输出。 如果您随意调节器件、则需要一些时间才能恢复、约为3ns、而这会影响脉冲宽度。  

    希望这一切都是合理的。

    无论哪种方式、OPA855都无法像您绘制的那样驱动。 5.3V 正向电压意味着通过二极管通常为50mA 时、它将具有大约5.3V 的电压。 但没有指定最小电流、我没有看到任何图表、因此我不确定它具体打开的电流是多少。  

    您*可以* 将二极管连接到负电压而不是接地,并确保没有满贯放大器。  但  此时可能最好使用 OPA861等跨导放大器:www.ti.com/.../products.html 应该更容易地将电压时钟转换为电流以驱动二极管、电压更高。

    谢谢。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    你好。

    后续调查。

    是否可以使用 DEM-OTA-SO 上的电路调制脉宽信号? 我正在寻找一个3ns 脉冲宽度、1kHz 重复率的输出、恰好在通过 OTA 放大之前或之后。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    不是 DEM-OTA-SO 无法自行调制脉宽。 在 OTA 使脉冲宽度降至该水平之前、您或许能够使用快速比较器。 可以使用 TLV3603E 或类似的产品: https://www.ti.com/amplifier-circuit/comparators/products.html#83=0.000225%3B0.005& 

    谢谢。

    Evan