This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074M:TL074MJ

Guru**** 2529980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1227495/tl074m-tl074mj

器件型号:TL074M

迪亚尔斯、

我想购买 TL074MJ、但它似乎在产品页面上不可用、因此我问了一个有关 TL074MJ 和 TL074MJB 之间的区别的问题并得到了答复。

不过、我想知道 TL074MJ 当前 不可用的原因是否是 EOL? 或者在下单 后是否可以购买?  

产品页面上的部件号 TL074MJ 显示为"正在供货"、如下所示。

请再次检查 TL074MJ 现在是否可用于购买。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny:  

    感谢发布在 e2e :)  

    通过查看 TI.com 库存和当前供应受限的情况、我认为人们优先要求构建/测试器件的哪些型号(因此包括库存)。  
    由于器件处于活动状态、因此未进行 EOLD、我只想它没有库存。  

    这只是通过查看 TI.com 产品页面、TI.com 库存以及军用指定器件"B"与非 B 型号之间的价格差异形成的意见。  

    我将进行内部咨询、以再次确认 TL074MJ 不会停产、我希望在一周内得到解答。  

    祝你一切顺利。
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的答复。 如您所述、请在内部核实 TL074MJ 是否已停产。 如果不是、您能否介绍能够提供该产品的授权指定经销商? 提前感谢。

    此致、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny:  

    我要感谢你将这一问题提交给我们。  

    我内部咨询后、发现该器件实际上没有在 TI.com 商店中正确设置。  
    团队已采取措施纠正这种情况、请注意它现在显示为"缺货"而不是"无货"。  

    正如我之前提到的,这是供应限制装置,但我们已经移动了200个单位,应该在未来几天出现在商店:)  

    再次感谢您提出这个问题并让我们有机会解决这个问题。  

    祝你一切顺利。
    Carolina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    感谢您的快速响应。 让我来澄清一下您的答案。

    因此、TL074MJ 不是"停产"、但它已缺货、并且不会再生产、因为这是电源受限型器件。 并且 TI 在某处找到了200件库存器件、并将修改 可在产品页面上购买的有效数量? 但问题是我们需要购买超过200件,在这种情况下,我们只需要 从其他分销商找到剩余数量? 请检查我是否理解正确。

    谢谢你。

    此致、

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny:  

    我认为可能会有一些误解:

    它不会再生产了,因为这是供应受限设备

    这不是真的。
    会有更多的生产,"供应制约"意味着目前的需求超过了我们可以供应的量。  

    我建议 B 版本采用双电源、如果无法实现、建议联系您当地的 TI 代表、帮助您进行宣传。  
    我将通过邮件向您发送您当地代表的联系信息。  

    此外、您还可以在电源可用时订阅通知:  

    祝你一切顺利。
    Carolina