This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358:烧录 lmv358时出现问题。

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV358, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228011/lmv358-problem-with-burning-lmv358

器件型号:LMV358
主题中讨论的其他器件: TLV9002

大家好。

我正在使用 lmv358作为产品中的电压比较器、而且我正在燃烧 lmv358器件、

我尝试用 tlv9002替换它们,但我有同样的问题。

我附上了一个显示原理图的电路。

电流源是 BQ25060DQCT 充电器、LED 显示充电电流是否从某个点下降。

两侧是 LED (红色、绿色)、输入电压为5V USB 手机充电器。

我知道这是一种更好的方法来实现它、但很抱歉、它不是我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示电源连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所选开关阈值超出 LMV358的有效输入共模范围。 但这不会损坏器件。

    迟滞不存在;运算放大器可能振荡。 您需要添加积极反馈。

    (光耦合器是无用的;您可以将其替换为另一个2N7002。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回复、

    您是否认为振荡会损坏 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意克莱门斯所做的结论。 使用示波器检查放大器的输出和输入端子。  

    如果我们看到振荡、我们就会知道该问题是由于缺乏稳定性/缺乏 迟滞。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    雅各  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到最后几个电荷百分比出现振荡、我会将迟滞添加到下一个设计中。

    感谢您的帮助和解释。

    祝你一切顺利  

    Kfir Maymon。