This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:有关 LM2904DGKR 的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5026, LM2904, LM2903, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226112/lm2904-question-about-lm2904dgkr

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件:LM5026LM2903

您好:

2221批 LM2904DGKR 异常描述:在整个机器的主控制芯片 LM5026检测到故障后, RES 输出(内部电流源电流为7.5-12.5ua)以2.5V 的电压为 C126电容充电, IC104的引脚3 (LM2904DGKR)检测到该电压并将其与引脚2 (1.17V)进行比较,然后输出一个高电平至后续电路。 当℃温度为100 μ F 时、引脚3的漏电流较大、因此这里的电压不能上升。 最终会导致这里的功能电路发生故障。 更改为2144号批次后、输入信号电平正常、电路正常工作。 图1显示了该电路的部分原理图、其中 IC104是器件 LM2904DGKR。

波形比较

℃温度100 μ V

CH2异常2221批3引脚(IN+)至4引脚(GND)波形、如图所示

图中显示了正常的2144批次3引脚(IN+)至4引脚(GND)波形

经过扫描、客户发现这两批物料的丝印和内部电路图不一样。

2221批丝网和 DPA 图,如下所示

其余2144批丝网及 DPA 图片载于下表

请帮助确认,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    您能否提供器件卷带上的贴纸? 请包括2221和2144个批次。 请注意、LM2904的最大 Ib 为500nA、似乎比为电容器上的2.5V 充电的电流小得多。

    R160和 R161的值是什么?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:ö m

    感谢您的答复

    1、此处是 器件卷带上的两个贴纸  、包括2221和2144批次。  经过扫描、客户发现这两批物料的丝印和内部电路图不一样。

    您会帮助解释一下这个区别吗,谢谢!!!

    2、原理图 R160为30k、R161为4K,客户反馈这是一个批量生产项目,除2221批外,其他批次均正常。

    您能否检查原理图中是否有任何问题和需要改进的点、谢谢!!!

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    这两款器件的区别在于2221是后 PCN 材料。 应已向客户提供了此器件的 PCN、如果通过经销商购买、则经销商应已向客户发送 PCN。 下面是这种情况的示例。

    https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20210720001.1.pdf 

    高输入偏置电流的解释并不是很有道理。 在 PCN 之后、该器件应具有更低的输入偏置电流。

    我有以下问题:

    1. 还有什么元件连接到放大器引脚3上的节点? 有一根导线显示为"关闭"页面、另外还连接了什么?
    2. 请确认您的电源电压是否为10V
    3. 什么都连接到您的 LM2904输出节点? (引脚1)请提供值。  

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:ö m

    1.引脚3直接连接主控制芯片 LM5026的 RES 引脚

    VCC 为11V

    PIN1的输出是一个电阻网络。 电路图中显示了特定的连接方法、电阻网络的电阻值为:

    R141=45.3K;R142=22.6K;R140=0欧姆;RT100=0.47K;R148=3.01K;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    LM5026使引脚3为输入、而运算放大器不会这样做。

    引脚3波形是否为红色? 什么是蓝色波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    我的错、我是想问一下放大器的 PIN2。 另外采用11V 电源时、电阻分压器不是1.17、而是1.29V。 是否确定没有任何其他组件导致错误? 我试图模拟您的问题、但似乎不能重现问题。 此外、为什么 VCC 上拉电阻器(R141) LM2903需要上拉电阻器、不过这是运算放大器 LM2904。 我附上了仿真以供参考。

    请注意、我在使用 LM2904模型时遇到了一些困难、因此我使用的 LM2904B 模型应该会产生类似的性能。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry B ö:

    1) 1)用示波器测量1.17V (有误差)、理论上计算出 PIN2值为1.29V;
    2) VCC 通过 R141电阻向电阻网络中的 RT100供电;(过热保护功能电路)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy:

    您能否将示波器上的哪条线迹对应于哪个引脚? 此外、器件上的输入是否为负值? 不能超过 LM2904上的负电源轨、这会导致输出反相。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:ö m

    PIN2是11V 电源、PIN1是主控制芯片 LM5026的 RES、它可以排除出现负电压的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    您是说红色信号没有负电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron:Ω

    客户称 PIN2 没有负电压。

    该图仅显示了 LM2904 2221和2144个批次之间的差异  

    客户发现两批产品之间存在一些问题、然后进行一些实验

    该 ℃显示了客户在环境温度100 μ A 下对2个批次的3引脚(IN+)至4引脚(GND)波形进行测试。

    电压异常

    正常电压

    当℃温度为100 μ F 时、引脚3的漏电流较大、因此这里的电压不能上升。  最终会导致这里的功能电路发生故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    您能否指定哪条线对应于哪个引脚? 红线是引脚3还是引脚1? 请说明哪个引脚与示波器捕获的每条线相对应。

    此致!
    Jerry