This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA202:需要建议

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA204, PGA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1224592/pga202-need-suggestion

器件型号:PGA202
主题中讨论的其他器件:PGA204、

多年来、我们在设计中一直使用 TI 的 PGA204 (SOIC)、但最近我们找不到它、因此我们正在寻找一种不更改固件的简单替代方案。

我们可以找到 PGA204 (DIP)、但由于其尺寸(16引脚)而无法装入 PCB

现在看一下 PGA202。 它几乎不适合我们的 PCB (14引脚),它有相同的增益,我可以驱动两个12V ..

除了202中较差的前端外、我在哪里可以找到这两者之间的逐行比较?

PS、如果有人知道从何处订购 PGA204 (SOIC)、我将非常感谢 您提供的帮助!