This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431Q1EVM:有关于插槽的一些问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5431Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228275/tas5431q1evm-some-questions-about-the-socket

器件型号:TAS5431Q1EVM

大家好、

这是我第一次使用插槽。 下面我有一些问题。  

1.我们应该向 IN_P 和 IN_N 输入哪种波形? 我看到应用手册"SLOA119B"。

我不确定下图和 IN_P 和 IN_N 之间的关系

2.在数据表中,您能告诉我为什么我们在图表中显示 IN_P 和 IN_N 波形吗? 或者我们不需要关心它呢?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    1.我们只需要 IN_P 和 IN_N 之间的差分信号作为所需的音频模拟信号。

    2. IN_P 和 IN_N 没有显示在这个图表上。  在此图表中、我们不需要关心它们。

    此致、

    Donny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Donny、

    谢谢你。  

    1.您能否告诉我、什么样的部件会产生 音频模拟信号?

    2.为什么我们不需要关注 IN_P/IN_N? 我认为 OUTP 和 OUTN 结果基于 IN_P 和 IN_N

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    例如、如果要通过计算机和 TAS5431Q1EVM 播放音乐、可以 将3.5mm 耳机插孔插入插孔、然后将左/右和另一端的 GND 连接到 TAS5431Q1EVM。在计算机上播放音乐时、正确的音频信号将添加到  IN_P/IN_N 对应不同声音的音频信号是不同的、因此我们不需要担心 IN_P/IN_N

    此致、

    Donny.