This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC 选择

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS131M02, ADS125H02, ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226133/adc-selection

主题中讨论的其他器件:ADS125H02ADS1291、ADS1262、ADS131M02

大家好、

我需要关于 从压力传感器输出测量压力的产品选择方面的帮助。

请查看以下规格:

分辨率:22位(或更高)
通道:1.  
接口类型:3线、I2C、SPI
采样率:6.25 kS/s
输入类型:差分
架构:Sigma-Delta
模拟电源电压:4.75V 至5.25V
数字电源电压:4.75V 至5.25V
最低工作温度:-40 C
最高工作温度:+85°C
DNL -微分非线性:+/- 1 LSB
特性:PGA、内部基准
参考类型:内部

我查看了产品文件夹、但找不到符合要求的 ADC。 您能提供建议吗?

谢谢你。

此致、

Marvin 酒店