This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:电气过载

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1227012/opa2188-electrical-overstress

器件型号:OPA2188

大家好、支持团队

我们看到了数据表8.3.5中的 OPA2188电气过载

脉冲持续时间是毫秒还是微秒级别?

如果有、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    ESD 事件的持续时间为纳秒级。 OPA2188有两个 ESD 等级、一个适用于人体放电模型(HBM)、一个适用于带电器件模型(CDM)。 这些模型具有略微不同的持续时间 和波形峰值、这就是它们的额定能量级别不同的原因。

    持续时间更长的电压或电流脉冲 超出 ESD 模型的范围、 必须根据绝对最大额定值表对其进行限制。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、如何识别非 ESD 模型的持续时间较长? 表中没有提到这一点。

     TI 能否提供 绝对额定值的清晰持续时间信息? 如下图所示。

              

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    TI 器件有两种规格。 一个是针对短时脉冲的静电放电(ESD)规格、通常为(1-100ns)。 另一个是持续时间较长的事件的电气过载(EOS)。

    绝对最大额定值 适用于 持续时间较长和连续 EOS 事件。 请参阅数据表"绝对最大值"表下方的脚注。

    根据脚注2、对于摆幅超过电源轨0.5V 的输入信号、应将其电流限制为10mA 或者更低。

    启动和关断期间、图像中显示的信号是否等于 OPA2188电源引脚上的电压? 或者它是信号输入引脚上的电压吗? 该脉冲是如何生成的? 您能否提供原理图?

    如果这是电源引脚、则绝对最大电源额定值为(V+- V-)= 40V、此处未超出该值。

    如果这是信号输入引脚、则波形的低侧仅为(V-- 0.3V)、不超过(V--0.5V)的绝对最大值。 波形的高侧  在1ns 的很短时间内接近绝对最大值(V++0.5V)。

    对于此持续时间内的脉冲、ESD 模型的值大约为 kV 和安培。 这种类型的脉冲甚至 10mA 的电流流入输入端子的可能性很小。

    以下 TI 高精度实验室视频有助于阐明 ESD 与 EOS 条件和保护。

    TIPL 静电放电(ESD)

    TIPL 电气过载-简介

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、谢谢!
    我们要分析的输入信号是正常信号、而不是 ESD、您能否说明最长持续时间是 1ns 还是1ms?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    对于 EOS、我们未指定持续时间、因为这些是连续额定值。    我可以提供的唯一指导与 绝对最大值表的脚注2一致、 摆幅超过电源轨0.5V 的输入信号的电流应限制在10mA 或更低。

    如果您希望输入信号 摆动到高于或低于电源轨0.5V、则必须确保流经输入引脚的电流小于10mA。 这可以通过限流电阻器、输入保护二极管或低通滤波器来实现、以衰减快速输入瞬态。 或 这些功能的组合、如下图所示。

    以下 TI 高精度实验室视频详细介绍了多种过载保护方案: https://www.ti.com/video/4080379002001 

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,例如,Vcc+=12,V-=ground,对于 EOS 下冲示例, 输入信号最大值是 -1V, 持续时间约为150us,  会损坏 OPA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    根据 OPA2188数据表中绝对最大值表的脚注2、对于摆幅超过电源轨0.5V 的输入信号、必须将其电流限制为10mA 或者更低。 如果不对输入引脚进行电流限制、器件可能会损坏。

    使用您在缓冲器配置中所述的输入和电源电压、仿真显示输入电流的幅度为36.4mA、器件将损坏。

    在输入引脚上串联一个500Ω Ω 限流电阻器可将故障电流限制在~1mA 的量级、并且输入受到保护。

    有关电气过载保护的更多详细信息、请参阅以下视频链接。

    TIPL 静电放电(ESD)

    TIPL 电气过载-简介

    TIPL 过载保护

    谢谢。

    察赫