This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA310A:可调节高侧电流源

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA301, INA190, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1226677/ina310a-adjustable-high-side-current-source

器件型号:INA310A
主题中讨论的其他器件:INA190、 INA293、INA301

您好!

我想使用可控电流源驱动3个电阻负载:

  • R1 = 6.5R;V1_max = 13V;I1_max = 2A
  • R2 = 11R;V2_max = 14.3V;I2_max = 1.3A
  • R3 = 400R;V3_max = 96V;I3_max = 0.25A

这些是我的输入:

  • V_IN =+12V
  • V_CONTROL = 0..2.5V (来自 DAC)

我可以将+12V 升压至+15V@4A (对于 R1和 R2)和+100V@0.3A (对于 R3)。

您能建议使用可驱动这3个电阻负载的可调电流源吗?

我可以为这些器件构建3个单独的电流源、这没问题。 最好使用相同的 IC。

理想情况下、它们应使用高侧检测进行驱动、即使用该 INA310 (以便负载的1个引脚接地)。

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi、

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi、

    您可以这样做、让运算放大器根据由 CSA (例如 INA310)放大的高侧分流器的反馈来控制 FET:

    在本例中、DAC_OUT 是设置电流的控制电压。

    此示例适用于极慢的应用、因此大 R、C 和 INA190不是快速反馈的理想选择、这就是 R2和 C9如此之大的原因。 您可以将 INA190直接替换为 INA310。

    INA310模型仍在开发中、但应该在大约一个月内完成。 如果您想立即进行仿真、则可以改用类似的 INA293、但它尚不具有比较器功能。

    我们的网站上提供了大量可进行类似调整的电路、其中反馈来自高侧的 CSA。

    https://www.ti.com/sitesearch/en-us/docs/universalsearch.tsp?langPref=en-US&searchTerm=current%20source&nr=98276#q=current%20source&numberOfResults=25

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您好!

    非常感谢您的回答。  
    您还有比 INA190或 INA310更快的任何其他选项吗?

    电压  CSD18534 在我的+100V 应用工作?
    提前感谢您。

    此致、

    Takuchi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi、

    我们唯一一个速度更快的放大器是 INA296。 INA301在整体比较器跳闸速度上相当。

    CSD18534是一种60V 器件。 您必须搜索>100V 的 FET。

    至于运算放大器、您可能希望其单位增益带宽与电流检测放大器的闭环 BW 相似或大于该增益。

    此致、

    彼得