This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CIRCUIT060014:带 MOSFET 的电压至电流(V-I)转换器电路

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2388, TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229789/circuit060014-voltage-to-current-v-i-converter-circuit-with-mosfet

器件型号:CIRCUIT060014
主题中讨论的其他器件:OPA2388TLV9062
你好。 是否可以提供下载此电路的实际仿真? 我关心的是调整反馈以实现稳定性以及绘制增益和相位曲线。
我使用的是 OPA2388IDR 和 BSS87H6327FTSA1晶体管。
非常感谢。
M. Pindak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    欢迎使用 E2E! 我已经为您构建了仿真。 请参阅随附的。  

    您是否需要使用 OPA2388? 我已使用原 TLV9062构建电路、如果该器件不够好、请分享您的参数、以便我们帮助您找到另一个器件。  

    为了实现稳定性、我建议使用 TIPL 上提供的资源。  运算放大器| TI.com

       

    此致、

    Katie