This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:TLV9064的输入电阻为多少&#39

Guru**** 2769615 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1228953/tlv9064-what-s-the-input-resistance-of-tlv9064

器件型号:TLV9064

你(们)好

TLV9064的输入电阻是多少?  我们无法找到此参数的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我找到了 TLV9064的输入电容、见下面的代码段、但我没找到电阻元件。 这很不寻常、因为我们在较新的数据表中发布了这篇文章!  

    我将与设计和系统团队讨论、了解这些信息并马上与您联系。 这可能需要几天的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    最后一件事是、我希望输入电阻会非常高、因为这是一个 CMOS 器件。  

    此致、

    罗伯特·克利夫顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Robert。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    好的、我与设计团队讨论过、这个器件没有指定这个。 但它可以通过查看输入偏置电流导出。 数据表显示的典型值为0.5pA。 观察2.75V 的共模电压、可以更容易地得出欧姆定律。  

    2.75 / 0.5p = 5.5TΩ Ω 作为器件的典型输入阻抗  

    您还可以通过查看数据表中的输入偏置与温度间的关系曲线来在整个温度范围内推导此值。 我不确定客户计划的运行温度、但不难得出典型阻抗。

    如果您或客户有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    罗伯特·克利夫顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert

    感谢您的分享。 真的很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    很高兴我能提供帮助!  

    此致、

    罗伯特·克利夫顿