This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH2120:用于转换输出电压的采样数据

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1229215/lmh2120-sample-data-for-translating-output-voltage

器件型号:LMH2120

该数据表提供了一些有关不同频率下记录的射频功率与 LMH2120输出电压之间关系的有用信息(例如图2、图32、图41等)-但我只能看到以图曲线形式显示的数据。 用于生成这些图的数字信息是否很容易获得(例如输出电压矩阵、输入功率到输入频率)? 为了创建可用于准确估算输出功率的小程序、在给定一系列输出频率的记录电压的情况下、获得此信息将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!
      图2、图32、图41是典型图。 它们因器件而异。 要估算确切的输出电压、您需要进行两点校准。 以下是操作过程:
    使用精确电源、通过所需输入范围顶部和底部的两个已知输入功率测量检测器的输出电压
    仅在室温下执行校准测量并计算斜率和截距。
    然后使用"Pin =(Vout/Slope)+ Intercept 计算功率

    需要为每个工作频带重复此过程。

    此致、
    赫鲁日