This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-Q1:实际应用电路的工作原理

Guru**** 2513525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1223306/lm2904-q1-how-the-actual-application-circuit-works

器件型号:LM2904-Q1

大家好、

上图显示了通过调整 PWM 占空比来控制输出电压的电路。

其中 FCM2_BLOWER 是 PWM 输入、P_BAT 是12V 固定电源、IS_FB_BLOWER 是可调电压输入、DA_BLOWER_CTR 是可调电压输出。 (IS_FB_BLOWER 和 DA_BLOWER_CTR 分别对应于 MOS 管的栅极和漏极。 控制图如下图所示。 鼓风机电机还连接到顶部的12 V 电源。 速度控制模块可以简单地理解为 MOS 管。 IS_FB_BLOWER 对应于 VF-BL、BL_Ctrl 对应于 DA_BLOWER_CTR)

客户想知道上面显示的电路是如何工作的、动态调整是如何计算的、或者静态设计是如何计算的。 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    您是否可以重新上传您在开始阶段参考的电路? 我无法查看该主题中附加的图像。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashley:

    感谢您的支持、请查看下面的电路:

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    感谢您分享原理图。 有几个问题需要澄清:  

    • C84的功能是什么? 在输入引脚之间填充电容器可能会导致一些不稳定情况、因此不建议这样做。  
    • PWM 输入(FTM2_Blower)和其他输入(IS_FB_Bower)的预期输入是多少? 您提到 IS_FB_Bower 是一个可调输入、但它是否具有预期的电压范围?   

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    客户可以提供的问题或其他信息是否有任何更新? 同时、我会将答案设置为"TI 认为已经解决"、但如果有任何问题、请随时添加到此主题、或与我们联系。  

    谢谢!
    此致、
    Ashley